请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV9062 您好、TI E2E
我正在从事一项设计、其中使用比率为1:1000的 CT 测量交流电流、使用 TLV9062以~50的增益放大 CT 输出。 我需要 测量 CT 输出的整个信号。
那么、我已经将非反相输入上拉至3.3V、因为我使用单个+5V 电源为运算放大器供电。 我需要测量两个半个周期、因此输入差分信号将偏移到3.3V。 同样、在输出侧、放大的信号将偏移到3.3V。
在仿真期间、行为符合预期、但在检查实际电路时、不符合预期、进行反向计算会发现电路的增益相对于输入信号发生变化。
附加 sch 以供您参考。

I AM 要求如上所述。 请告知我们您对此行为的反馈。
谢谢、此致
Chaitanya