This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062:放大 CT 的差分信号时、在输出端观察到可变增益

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1309948/tlv9062-variable-gain-is-observed-on-output-while-amplifying-the-differential-signal-from-ct

器件型号:TLV9062

您好、TI E2E

我正在从事一项设计、其中使用比率为1:1000的 CT 测量交流电流、使用 TLV9062以~50的增益放大 CT 输出。  我需要 测量 CT 输出的整个信号。

那么、我已经将非反相输入上拉至3.3V、因为我使用单个+5V 电源为运算放大器供电。 我需要测量两个半个周期、因此输入差分信号将偏移到3.3V。 同样、在输出侧、放大的信号将偏移到3.3V。

在仿真期间、行为符合预期、但在检查实际电路时、不符合预期、进行反向计算会发现电路的增益相对于输入信号发生变化。

附加 sch 以供您参考。

I AM 要求如上所述。 请告知我们您对此行为的反馈。

谢谢、此致

Chaitanya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信号频率和形状是多少? (10 MHz / 50 = 200kHz、但这对于完美的正弦波是如此。) 您能否展示输入和输出的示波器轨迹?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入信号为50Hz、阶数为5至30mV (RMS)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Chaitanya:

    我们能看到一个示波器屏幕截图、它显示了增益的非线性吗? 这可以帮助我们了解从何处来调查电路。  

    是否在电路的 R3上指定了该5至30mV (RMS)?

    我们能否获得您正在使用的 CT 的器件型号?

    此致!

    雅各布