This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9061:当运算放大器关闭时、同相输入上的 VIN 上升 V+引脚。

Guru**** 2813995 points

Other Parts Discussed in Thread: TL391LV, TLV9061, TLV7031, LM393LV, TL331LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1310023/tlv9061-vin-on-noninverting-input-raising-v-pin-when-opamp-is-off

器件型号:TLV9061
主题中讨论的其他器件: TLV7031LM393LVTL331LV、TL391LV

您好!

我正好使用此器件:TLV9061SQDBVRQ1。 我构建了以下电路、在 SHDN 上添加了10K 下拉电阻。  

当我在同相端子上施加电压 Vin 时、相同的电压-几 mV 会出现在 V+引脚上。 如果我在5V 和 GND 之间连接一个100k 的电阻、电流将为200uA。 为什么有这么大的电流通过 V+引脚进入同相端子?

在我的电路中、由于采用电池供电的应用、低功耗至关重要。 运算放大器被用作比较器来在电池电压下降到低于一个特定电平后关闭一个5V 稳压器。 一切都很好,除了电路关断时 SHDN 变低,5V 电路关断,我电池的输入电压还是变成了5V 轨,足以打开几个晶体管,几百 uA 连续滑过。  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当关闭5V 电压时、3V 电压下的输入电压比 V++0.2V 大得多...

    重新考虑电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源关闭时在输入端施加电压会偏离绝对最大额定值。 (电流通过输入 ESD 保护二极管流入 V+。)

    关断功能的目的是让运算放大器保持与有源电源的连接。 如果断电、则 TLV9061S 和 TLV9061没有区别。

    您应该重新设计电路、使运算放大器的电源始终保持开启状态。 或者、使用具有过压容限输入的比较器、例如 LM393LV/TL391LV/TL331LV 或 TLV7031。