主题中讨论的其他器件: TLV7031、 LM393LV、 TL331LV、TL391LV
您好!
我正好使用此器件:TLV9061SQDBVRQ1。 我构建了以下电路、在 SHDN 上添加了10K 下拉电阻。
当我在同相端子上施加电压 Vin 时、相同的电压-几 mV 会出现在 V+引脚上。 如果我在5V 和 GND 之间连接一个100k 的电阻、电流将为200uA。 为什么有这么大的电流通过 V+引脚进入同相端子?
在我的电路中、由于采用电池供电的应用、低功耗至关重要。 运算放大器被用作比较器来在电池电压下降到低于一个特定电平后关闭一个5V 稳压器。 一切都很好,除了电路关断时 SHDN 变低,5V 电路关断,我电池的输入电压还是变成了5V 轨,足以打开几个晶体管,几百 uA 连续滑过。