尊敬的 TI 论坛支持:
希望您做得好。
我想从大家那里获得有关5962-8760801GA (LF198H/883)器件的一些答案。
下面有2个问题。
1.在 LF198的数据表中有一个关于输出压降速率的图(见下文)、这两行为25ºC Ω 和85ºC Ω。
我希望得到 25ºC Ω 和85ºC Ω 之间的数据线、那么数据线是否 具有不同温度下的线性特征?
如果不是、我能否获取 85ºC ̊ C 至25ºC ̊ C 之间温度的更多输出压降率数据?
2.你给我最大+ICC/-ICC (供电电流)数据+15V/-15V/RL (负载)=无限欧姆条件?
只有在+15V/-15V/RL = 10k Ω 条件下才会有电源电流。
请告诉我。
提前感谢您。
金万泰