This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF198-N:5962-8760801GA (LF198H/883)

Guru**** 1568665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1310089/lf198-n-5962-8760801ga-lf198h-883

器件型号:LF198-N

尊敬的 TI 论坛支持:

希望您做得好。

我想从大家那里获得有关5962-8760801GA (LF198H/883)器件的一些答案。

下面有2个问题。

1.在 LF198的数据表中有一个关于输出压降速率的图(见下文)、这两行为25ºC Ω 和85ºC Ω

我希望得到 25ºC Ω 和85ºC Ω 之间的数据线、那么数据线是否 具有不同温度下的线性特征?

如果不是、我能否获取  85ºC ̊ C 至25ºC ̊ C 之间温度的更多输出压降率数据?

2.你给我最大+ICC/-ICC (供电电流)数据+15V/-15V/RL (负载)=无限欧姆条件?

只有在+15V/-15V/RL = 10k Ω 条件下才会有电源电流。

请告诉我。

提前感谢您。

金万泰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    1.在 LF198的数据表中有一个关于输出压降速率的图(见下文)、这两行为25ºC Ω 和85ºC Ω

    我希望得到 25ºC Ω 和85ºC Ω 之间的数据线、那么数据线是否 具有不同温度下的线性特征?

    [/报价]

    压降率用于衡量电荷损耗发生的速度。 它以 Δ mV/秒(mV/s)为单位、表示存储的电压随时间的变化率。

    我认为该图表可能指的是聚丙烯 或聚苯乙烯电容器的压降率、用于 LF198 IC 的温度表征。  在超低电介质吸收电容器中、它仅在 ΔmV μ V/秒的小时间内呈线性行为。  

    2. Cud 您给我+15V /-15V / RL (Load)=无限欧姆条件的最大+ICC/-ICC (电源电流)数据?

    如果 RL = 10kΩ 介于 ±5Vdc 至 ±18Vdc 之间且 LF198在线性区域工作、则电源电流范围指示的数据表通常为4.5mA、不大于5.5mA。 您的无穷大电阻条件意味着什么? 请澄清。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    感谢您的快速回复。

    1. 意思是 如果有电介质吸收电容器作为保持电容器、其线性工作方式与数据表中的曲线图类似。

    我对吗?

    2.在原理图中,采样保持输出与电压跟随器输入连接。 正如您知道的、 理想情况下、放大器输入具有无限的阻抗、因此我介绍了"无限欧姆"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    您的 意思是, 如果有电介质吸收电容器作为保持电容器,它的工作方式与数据表中的图类似。

    是的、该图可能以特定 聚丙烯 或聚苯乙烯电容器(而不是任何其他电容器)为基准。 数据表最初在2000年初发布、应该以实验室结果为基础。 请 ΔV、两个轴都是对数标度、Δ V/秒从 Δ1mV μ s 到 Δ1V μ s、温度是指 Tj、或 IC 内部的结温(这不是完全作为 TMB 温度)、其中负载为10kΩ。 GΩ 负载非常大、例如以 μ A 范围为单位、则 Tamb=Tj 大概为。  

    2. 在我的原理图中、采样保持输出与电压跟随器输入连接。 如您所知、 理想情况下、放大器输入具有无限阻抗、因此我描述了"无限欧姆"。[/引号]

    由于应用中没有负载、TMB = Tj、它将决定曲线。 IT TMB =ΔV C、那么图4中的 Tj = 25C 可能更具代表性、即以 μ V/秒为单位的压降率从100pF 到0.4uF 保持电容器或较大的保持电容器从 Δ0.1mV μ V/秒变为 Δ300mV μ V/秒、 根据图4降低了输出端的压降率。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德