This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3604:什么是输入共模电压?

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3604, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1312901/tlv3604-what-is-input-common-mode-voltage

器件型号:TLV3604
主题中讨论的其他器件: LM339

我目前使用 TLV3604、对输入共模电压很好奇。

https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZT114

在这里、输入共模电压是两个输入的交点。

不过、数据表未单独定义共模电压、它假设 V_ee + 0.3。
TLV3604数据表中的共模电压究竟意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅在比较器处于开关状态时查看输入电压没有任何帮助、因为您不希望比较器在输入电压不同时进行开关。

    对于比较器、共模电压范围只是输入电压范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    共模电压是否意味着它不会影响比较器行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMRR 规格显示了共模电压对行为的影响程度。 它通常非常小、可以忽略不计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的发帖。  我们将在假期休息、我们将在周二返回时审查您的问题。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shin

    "共模"是一个来自运算放大器的传统保持机制、不应该真正用于与比较器相关的应用。 比较器输入很少保持在"共模"电压。

    比较器输入的电压往往差异很大。 正确的术语应为"输入电压范围"。 限制是根据输入而不是输入的平均值。

    对于 TLV360x、输入为轨到轨、因此输入范围从低于 Vee 200mV 扩展到高于 VCCI 200mV。

    以下文本摘自 LM339系列应用手册第3.5节:

    用于 LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南

    3.5输入电压范围与共模电压范围间的关系

    "共模电压范围和输入电压范围这两个术语往往可以互换使用、但
    在讨论比较器时、有一个重要的差异。 共模电压的常见定义是
    (CMVR 或 CMR)是反相(-IN)和同相(+IN)输入电压的平均值。 此定义
    输入保持在彼此小于1毫伏的运算放大器而言、这是可以接受的、
    但比较器输入很少保持相同的电位、并且可以看到数伏特
    差分电压的最大值。 如果使用平均值、则可能存在这样一个实例:
    一个输入电压会略微超过输入范围规格、而两个输入的平均值仍然
    都位于输入范围内、即使一个输入超出了输入范围。 平均值给出了错误的
    符合输入电压范围要求的印象。"

    注意
    必须根据输入而不是两个输入电压的平均值考虑输入电压限值。
    例如、如果计算出的输入电压限值为3.5V、则两个输入都不能超过3.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我可以了解共模电压。

    我还有一个问题。 您能告诉我阈值电平如何影响比较器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    申

    Im 不是很确定您的问题所代表的意思、但您可以在输入共模电压范围中设置阈值、并且无论输入是高于还是低于该阈值电平、输出都将相应地切换。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、chi:  

    我使用5V 电源

    在 tlv3604数据表图 6-21、传播延迟随过驱电压而变化

    我想知道该图是否随阈值电平变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    图形不一定会变化、但根据您设置阈值电平的位置以及输入信号高于阈值电平的程度、传播延迟将随过驱而相应地变化。  "输入过驱"定义为相对于基准电平的额外输入信号振幅。