Other Parts Discussed in Thread: TLV3604, LM339
主题中讨论的其他器件: LM339
我目前使用 TLV3604、对输入共模电压很好奇。
https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZT114
在这里、输入共模电压是两个输入的交点。
不过、数据表未单独定义共模电压、它假设 V_ee + 0.3。
TLV3604数据表中的共模电压究竟意味着什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TLV3604, LM339
我目前使用 TLV3604、对输入共模电压很好奇。
https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZT114
在这里、输入共模电压是两个输入的交点。
不过、数据表未单独定义共模电压、它假设 V_ee + 0.3。
TLV3604数据表中的共模电压究竟意味着什么?
你好、Shin
"共模"是一个来自运算放大器的传统保持机制、不应该真正用于与比较器相关的应用。 比较器输入很少保持在"共模"电压。
比较器输入的电压往往差异很大。 正确的术语应为"输入电压范围"。 限制是根据输入而不是输入的平均值。
对于 TLV360x、输入为轨到轨、因此输入范围从低于 Vee 200mV 扩展到高于 VCCI 200mV。

以下文本摘自 LM339系列应用手册第3.5节:
用于 LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南
3.5输入电压范围与共模电压范围间的关系
"共模电压范围和输入电压范围这两个术语往往可以互换使用、但
在讨论比较器时、有一个重要的差异。 共模电压的常见定义是
(CMVR 或 CMR)是反相(-IN)和同相(+IN)输入电压的平均值。 此定义
输入保持在彼此小于1毫伏的运算放大器而言、这是可以接受的、
但比较器输入很少保持相同的电位、并且可以看到数伏特
差分电压的最大值。 如果使用平均值、则可能存在这样一个实例:
一个输入电压会略微超过输入范围规格、而两个输入的平均值仍然
都位于输入范围内、即使一个输入超出了输入范围。 平均值给出了错误的
符合输入电压范围要求的印象。"
注意
必须根据输入而不是两个输入电压的平均值考虑输入电压限值。
例如、如果计算出的输入电压限值为3.5V、则两个输入都不能超过3.5V。