This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:IC 未上电时的 INA3221输入电压

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1315346/ina3221-ina3221-input-voltage-when-ic-is-not-powered

器件型号:INA3221

您好!

我们使用 INA3221进行电压监控。 输入由24V 齐纳二极管提供保护。 电流受电阻器的 mA 级限制。

我想知道在 VDD 没有电源的情况下会发生什么情况、但输入端可能有24V 电压。 我们的原理图如下、我们的应用中连接了+IN 和-IN。

存在哪种 ESD 电流、正常二极管可能会向 VDD 泄漏电流?

Rgds、

             - Kari-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、

    当该器件断电后、连接共模电压就可以了。 以下是数据表的相关部分:

    此致、

    米奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitch:

    你是完全正确的! 我不知道我怎么能够避免这段经文。

    Rgds、

                  - Kari-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不客气!  别担心、数据表中包含大量信息、很容易遗漏某些内容。