请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA3221 您好!
我们使用 INA3221进行电压监控。 输入由24V 齐纳二极管提供保护。 电流受电阻器的 mA 级限制。
我想知道在 VDD 没有电源的情况下会发生什么情况、但输入端可能有24V 电压。 我们的原理图如下、我们的应用中连接了+IN 和-IN。
存在哪种 ESD 电流、正常二极管可能会向 VDD 泄漏电流?
Rgds、
- Kari-