请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:XTR105 您好!
我们 在之前的设计之一中使用了 XTR105U 电流变送器 IC。 目前其状态为"最后可采购期限"。 所以我们在寻找它的替代品。 我们在同一个系列 XTR105UA/2K5中找到了一个器件,因为根据网站,它的状态是"活跃"。
那么、您能否确认它是否为直接替代产品? 它们之间有什么区别? 要将 XTR105U 替换为 XTR105UA/2K5、他们是否需要进行任何设计更改 ? 如果需要、您能否为其提供任何参考设计?
注意:我们使用3线 RTD。
此致、
尼特什