This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR105:XTR105U 的替代产品

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1316627/xtr105-replacement-for-xtr105u

器件型号:XTR105

您好!

我们 在之前的设计之一中使用了 XTR105U 电流变送器 IC。 目前其状态为"最后可采购期限"。 所以我们在寻找它的替代品。 我们在同一个系列 XTR105UA/2K5中找到了一个器件,因为根据网站,它的状态是"活跃"。

那么、您能否确认它是否为直接替代产品? 它们之间有什么区别? 要将 XTR105U 替换为 XTR105UA/2K5、他们是否需要进行任何设计更改 ? 如果需要、您能否为其提供任何参考设计?

注意:我们使用3线 RTD。

此致、

尼特什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nitesh:

    XTR105U 和 XTR105UA/2K5实质上是提供相同引脚排列和功能的同一器件。 如 XTR105数据表的电气特性第3页所示、UA 和 U 等级之间的规格容差差异。

    有一个三线制 RTD 应用设计的详细示例、记录了 XTR105数据表的第10 - 11页。 表 II "误差计算"包括与器件设计中的总误差相关的详细误差分析计算。

    谢谢。此致、

    路易斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    感谢您的答复并提供了信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nitesh!

    此致、

    路易斯