This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180:输出失真和错误比率

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: INA180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1313300/ina180-output-distortion-and-wrong-ratio

器件型号:INA180

大家好!

客户现在使用 INA180B3使用分流电阻(1m Ω)进行电流检测

原理图和波形如下所示。

失真和错误的电流检测比可能是由客户添加的电阻分压器导致的? 他们是否能够这样做来进一步调节输出电压?

(5V 拉电流、20A 感应电流、1m Ω 分流电阻)

绿色:电阻分压器输出黄色:输出电流蓝色:Vout 紫色:Vs 输出

此致、

陈义山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan:

    我将对此进行回顾、并很快做出响应。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yishan、

    这些波形存在几个令人担忧的问题。

    1.为什么 Vs (紫色、通道3)在2.7V 以下振荡? 该器件不应在 Vs 低于2.7V 的情况下运行、也不能在 VS 振荡幅度较大时准确运行?

    2.蓝色如何,通道4代表输出电压? 该 Vout 是 INA180还是电路的另一部分、因为器件引脚电压无法达到高达40V 的高电压?

    除此之外、有关以下内容的更多信息将非常有用:

    a.分流电阻器如何连接到 IN+和 IN-布线? 布局图像最好。

    b.有多少系统已经过测试、有多少系统表现出正常行为?

    c.是否可以调整其他波形、以便垂直扩展波形并列出最大值和最小值、尤其是负载电流和输出电压?

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    谢谢你的答复。

    首先、很抱歉误解了、  紫线是 INA180的输出。

    VOUT 表示转换器的输出、而不是 INA180的输出 。 负载是电阻负载、因此 Vout 和检测电流(Iout)遵循欧姆定律。

    对于后面的 A 和 C 问题、我将与客户核实。  

    对于问题 B、他们刚刚使用自己的原型进行测试。

    原理图现在是否良好? 您能否告诉我电阻分压器是否可接受?

    谢谢!

    夷山市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yishan、

    电阻分压器非常好、似乎可以正确分压 Vout。

    然而、失调电压误差肯定有一些主要来源。 当计算线性增益为(Vout2 - Vout1)/(Vsh1-Vsh2)=~102V/V 时、器件的增益实际有效。 除了电路中出现简单的失真外、

    失调电压误差可能来自各种因素:接地电位差或分流电阻器布局不良。

    2.通道4代表什么?

    3. 能否 使用负载= 0A 进行测量?

    4.能否测量 INA180接地、ADC 接地以及负载接地和电源接地之间的任何高阻抗连接(或使用差分探头测量瞬态电压差)?

    我将等待先前问题的答案。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    对于上一个问题、这里是布局图像、垂直使用波形。

    电阻器放置:

    差分信号布线:

    INA180:

    INA180的电流和输出:

    通道4是功率级的输出电压。

    我要求客户 使用0A 输出测试高阻抗迹线和波形。

    非常感谢。

    夷山市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我已经审查了他们的 PCB 布局。

    原因可能是它们直接连接了引脚2和引脚3?

    虽然是同一个网络、但不是、它们应直接连接、因为它们会绕过寄生电感器、这意味着常见信号噪声仅影响 IN+。

    是这样吗?

    谢谢!  

    夷山市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yishan、

    将引脚2和3短接在一起肯定会导致(并且可能)该问题。 输入引脚(IN+和 IN-)应仅在分流电阻器上进行差分连接。

    此致、

    彼得