大家好!
客户现在使用 INA180B3使用分流电阻(1m Ω)进行电流检测
原理图和波形如下所示。
失真和错误的电流检测比可能是由客户添加的电阻分压器导致的? 他们是否能够这样做来进一步调节输出电压?
(5V 拉电流、20A 感应电流、1m Ω 分流电阻)
绿色:电阻分压器输出黄色:输出电流蓝色:Vout 紫色:Vs 输出


此致、
陈义山
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Yishan、
这些波形存在几个令人担忧的问题。
1.为什么 Vs (紫色、通道3)在2.7V 以下振荡? 该器件不应在 Vs 低于2.7V 的情况下运行、也不能在 VS 振荡幅度较大时准确运行?
2.蓝色如何,通道4代表输出电压? 该 Vout 是 INA180还是电路的另一部分、因为器件引脚电压无法达到高达40V 的高电压?
除此之外、有关以下内容的更多信息将非常有用:
a.分流电阻器如何连接到 IN+和 IN-布线? 布局图像最好。
b.有多少系统已经过测试、有多少系统表现出正常行为?
c.是否可以调整其他波形、以便垂直扩展波形并列出最大值和最小值、尤其是负载电流和输出电压?
此致、
彼得
尊敬的 Peter:
谢谢你的答复。
首先、很抱歉误解了、 紫线是 INA180的输出。
VOUT 表示转换器的输出、而不是 INA180的输出 。 负载是电阻负载、因此 Vout 和检测电流(Iout)遵循欧姆定律。
对于后面的 A 和 C 问题、我将与客户核实。
对于问题 B、他们刚刚使用自己的原型进行测试。
原理图现在是否良好? 您能否告诉我电阻分压器是否可接受?
谢谢!
夷山市
嗨、Yishan、
电阻分压器非常好、似乎可以正确分压 Vout。
然而、失调电压误差肯定有一些主要来源。 当计算线性增益为(Vout2 - Vout1)/(Vsh1-Vsh2)=~102V/V 时、器件的增益实际有效。 除了电路中出现简单的失真外、
失调电压误差可能来自各种因素:接地电位差或分流电阻器布局不良。
2.通道4代表什么?
3. 能否 使用负载= 0A 进行测量?
4.能否测量 INA180接地、ADC 接地以及负载接地和电源接地之间的任何高阻抗连接(或使用差分探头测量瞬态电压差)?
我将等待先前问题的答案。
此致、
彼得