数据表8.2.2.1
该二极管用于防止输入电压超过电源电压、对吧? 我可以删除它吗? 请详细说明、谢谢!
(您最好能够从原理图的角度进行说明。)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
数据表8.2.2.1
该二极管用于防止输入电压超过电源电压、对吧? 我可以删除它吗? 请详细说明、谢谢!
(您最好能够从原理图的角度进行说明。)
尊敬的 Mingkang:
这是一个肖特基阻断二极管、用于在故障期间保护电路的其余部分、此时 ALM2403-Q1的输出短路到 比运算放大器电源更高的电池电压(18V 电池)。 请参阅下图:
如需了解更多详细信息、请查阅应用报告《基于旋转变压器的电路的过压保护》。 本应用报告非常详细地介绍了在各种电路条件下可在板级采用的几种方案、以防止汽车旋转变压器应用中因意外短路而造成的损坏。
谢谢。此致、
路易斯
尊敬的 Mingkang:
对于用于为 ALM2403-Q1和其他 IC 供电的电源是低于电池电压的子稳压电源的应用、需要使用该阻断二极管。 本质上、阻断二极管保护 IC 的其余部分和电源电路。
您比以前更加熟悉您的应用要求、正如您提到的、如果在您的应用中、输出可能只短接至16V/9V 电位、而 ALM2403-Q1由高于18V 的电压电源供电、 则不需要阻塞二极管。
谢谢、 此致、
路易斯