This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ALM2403-Q1:数据表8.2.2.1中的串联二极管

Guru**** 1168080 points
Other Parts Discussed in Thread: ALM2403-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1316547/alm2403-q1-series-diode-in-datasheet-8-2-2-1

器件型号:ALM2403-Q1

数据表8.2.2.1

该二极管用于防止输入电压超过电源电压、对吧? 我可以删除它吗? 请详细说明、谢谢!

(您最好能够从原理图的角度进行说明。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingkang:

    这是一个肖特基阻断二极管、用于在故障期间保护电路的其余部分、此时 ALM2403-Q1的输出短路到 比运算放大器电源更高的电池电压(18V 电池)。  请参阅下图:

    如需了解更多详细信息、请查阅应用报告《基于旋转变压器的电路的过压保护》。   本应用报告非常详细地介绍了在各种电路条件下可在板级采用的几种方案、以防止汽车旋转变压器应用中因意外短路而造成的损坏。

    谢谢。此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我们目前正常使用单节电池、充满电后不会超过18V。 在最坏的情况下、我的电源电压也高于18V、ALM2403-Q1的 Vs 容差为24V、所以我不能使用此 SD2吗?

    另一个问题是、对于短路测试、我只需要将输出短接至16V/9V、所以我不能使用此 SD2吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingkang:

    对于用于为 ALM2403-Q1和其他 IC 供电的电源是低于电池电压的子稳压电源的应用、需要使用该阻断二极管。 本质上、阻断二极管保护 IC 的其余部分和电源电路。

    您比以前更加熟悉您的应用要求、正如您提到的、如果在您的应用中、输出可能只短接至16V/9V 电位、而 ALM2403-Q1由高于18V 的电压电源供电、 则不需要阻塞二极管。

    谢谢、 此致、

    路易斯