请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV7011 问题1: 如果我们首先向 IN+输入1.36V 的电压、然后向 Vcc 输入2.2V 的电压、那么它是否会损坏 IC 或内部电路?
请向我们建议并评估风险、谢谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.