This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7011:TLV7011DPWR 的电源序列

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV7011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1317944/tlv7011-power-sequence-for-tlv7011dpwr

器件型号:TLV7011
问题1: 如果我们首先向 IN+输入1.36V 的电压、然后向 Vcc 输入2.2V 的电压、那么它是否会损坏 IC 或内部电路?
    请向我们建议并评估风险、谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn、

    感谢您的联系。 TLV7011的输入与电源无关、可容错高达5.5V、因此不会发生损坏。 数据表第7.4.1节中提到了这一点。 由于此器件具有 POR、输出将保持低电平直到 VCC 达到最小工作电源电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CHI:

    明白了。

    感谢您的帮助!