This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA283-Q1:Altium 中的 PSpice 仿真模型错误

Guru**** 2517880 points
Other Parts Discussed in Thread: INA283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1315532/ina283-q1-pspice-sim-model-errors-in-altium

器件型号:INA283-Q1
主题中讨论的其他器件:INA283

我将使用 Altium 中 TI 网络设计资源中的 PSpice sim 模型、并收到以下错误消息(随附 pic)。  您能帮助解决这些错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:

    我将对此进行回顾、并很快做出响应。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Avdit、

    对于非工作时间的延误、我深表歉意。  

    该模型未在 Altium SPICE 中进行测试、但可能违反了某些半项规则。 可能有一种情况、即行470中"VCLKF1"和"2"之间的空格太多? 或者类似的东西。

    我已经编辑了模型网表、将这里的空间减少为一个并附上。

    您是否可以尝试使用此网络表重新测试模拟以查看它是否修复了与 VCLKF1_0相关的错误消息?

    您是否已安装其他必要的 Altium SPICE 库、例如包含 PWL 的仿真源代码库?

    您能否发回完整的错误消息日志?

    您是否为 pspice 模型使用了 Altium Spice 宏导入向导/扩展?

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢你的帮助。

    我从 Altium 支持获得以下消息-

    "不幸的是,我们的引擎不支持这样的 PWL 信号语法,其中包括 time_scale_factor 和重复... REENDPEAT 语句"

    您是否可以建议对仿真文件进行修改、以便在不使用上述内容的情况下继续使用仿真模型?

    此致!

    Avdit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Avdit、

    您只需删除包含 timscale_factor 的行至 ENDREPEAT、然后以非切换模式运行模型(TR_MODE = 0)即可。 因此、基本上是消隐 PWL 源(使它们成为恒定的直流源)、然后在没有这些开关电路的情况下运行此模型。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您的建议有助于消除错误、但仿真无法正常工作。 您是否可以上传带有您建议的修改的.ckt 文件。

    最佳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ina283.lib

    嗨、Avdit、

    这里是经过编辑的网表(仍然具有原始.lib 扩展名、但这应该可以轻松更改)。

    您是否可以向我发送非意外仿真行为的屏幕截图?

    是否将 TR_MODE 设置为0。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我必须编辑您的文件以删除 PWL 实例。

    我有一个自举电路、输入对于 INA283而言、预计将放大200x、因此对于5mV 输入、输出应该大约为1V、但您可以看到、即使输入电压发生变化、输出也大约为4mV。

    我使用 LTSpice 进行了完整性检查、它可以在那里工作、但 LTSpice 也不会对 PWL 实例有问题。

    如果您有 Altium、可以使用建议的模型文件试用吗?

    此致!

    Avdit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Advit、

    我在 Altium 23中执行了仿真、得到了相同的结果。 我确实收到了许多警告、这些警告可能会干扰模型运行。 请参阅下面的仿真日志。

    出于某种原因、Altium SPICE 不认识某些模型参数、也不认识拉普拉斯函数的使用。 当我在.SUBCKT ZOH_0.E1中删除了拉普拉斯函数的使用并将其替换为增益为1的 VCVS 时、Zoh 上的误差消失、但现在器件输出稳定在 Vs 电源轨内。  在我的第二次修改中、请参阅以下内容:

    我想知道 在 PMOS 模型中被忽略的 RDS 参数是否会影响输出的时序。 我不知道它们为什么无法被识别、但可能需要根据 Altium SPICE 语法调整 PMOS 模型才能使该模型正常工作。  

    您能否联系 Altium 获取语法文档、了解它们接受哪些 PMOS 级别和/或参数?

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    下面是我从 Altium 支持团队获得的反馈-



    这是我们基于知识的文章、介绍了我们的混合仿真引擎当前使用的受支持的 SPICE 引擎。

    www.altium.com/.../understand-spice-models-supported-in-altium

    NGSpice 不支持进行拉普拉斯变换挖掘、因此默认情况下、我们的 SPICE 引擎不支持该变换。

    nmg.gitlab.io/.../laplace.html

    这是我们用于 NGSPICE 的官方手册、RDS 参数仅用于 VDMOS 模型。 因此、其他 MOSFET 型号不支持该模式。 如果您使用通用仿真模型并查看其参数、这也将反映出来。 只有 VDMOS 模型有一个 RDS 参数。

    https://ngspice.sourceforge.io/docs/ngspice-manual.pdf

    希望以上内容有所帮助!

    此致!

    Avdit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Avdit、

    我不知道发生了什么、但我在 Altium 中重新实例化了 INA283模型、然后进行了相同的更正:(删除了 PWL 并将拉普拉斯函数替换为"IN1 IN2 1")、该模型现在似乎可以正常工作。 我已经附加了我正在使用的.lib。

    e2e.ti.com/.../4705.ina283.lib

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此编辑成功了。 感谢您的帮助、Peter!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您还能否分享用于 Altium PWM 通用仿真模型的参数? 另外、我将尝试创建一个脉冲序列、就像您一样、但只有在没有 N 周期参数的情况下才能够使用电压脉冲、就像其他仿真器一样。

    最佳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Avdit、  

    以下是我的 PWM 发生器参数:

    此致、

    彼得