This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA821:自动增益放大器频率响应。

Guru**** 2812135 points

Other Parts Discussed in Thread: VCA820, VCA821, OPA820, TINA-TI, OPA856

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1314752/vca821-automatic-gain-amplifier-frequency-response

器件型号:VCA821
主题中讨论的其他器件: OPA820、VCA820、 TINA-TIOPA856

团队、您好!
我使用的是30MHz 通信线路上的高 BW 自动增益控制器。

对于该应用、我选择了 VCA821 VGA 和 OPA820比较器(在 VCA821数据表中作为应用示例提供)。

据我所知、AGC 的作用是在输入增益发生变化时保持输出增益的一致性。 为了在 TINA 中检查这一点、我已经通过更改输入正弦波电压(伏特)值来执行交流分析、即使在更改输入电压后、输出增益或控制电压也没有区别。

您能告诉我、我将如何确认 AGC 是否正常工作吗? 我已附上.tsc 和分析结果供参考。

e2e.ti.com/.../VCA821-AGC.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshini、您好!

    感谢您提供仿真文件。 对此进行测试的一种方法是使用一般波形输入信号进行瞬态分析。 一般波形输入信号允许您测试两个不同的振幅、如下所示:

    我还附上了包含我所示输入波形的文件。

    e2e.ti.com/.../6253.VCA821-AGC.TSC

    如果您有任何进一步的问题、敬请告知。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、
    感谢您的意见。

    根据 您的建议 、我已经进行了瞬态分析、但我看到在1.5V 和2V 输入下、从 OPA820到 VCA 的控制电压是相同的。 并附上了两个输入的瞬态结果。 是这样吗? AGC 的控制电压是否始终相同?

    此外、 我能否通过输入和输出增益比较而不是电压来分析 AGC 性能、以便可以清楚地说明、顾名思义、是保持了"增益控制"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshini、您好!

    对于 AGC 应用、控制电压将 随 AGC 电路的输入信号而变化。 波形将如下所示:

    起音时间和衰减时间决定了 AGC 电路 通过相对于输入信号电平的可变增益增加/减少进行响应的速度。 如果您增加仿真运行的时间(例如5ms)、您将看到增益控制电压稳定到某个值、而输出将稳定到一个设置值、该值不会像您当前看到的那样使 VCA821的输出饱和。  

    这两个 E2E 主题很好地解释了这一点:
    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1106330/vca810-vca810 

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/935654/vca821-i-think-there-is-something-wrong-in-the-picture-of-datasheet-is-there-someone-who-have-succeed-simulating-the-circuit-of-this-picture 

    我认为、由于输入信号如此大、您会看到第一线程中讨论的问题。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、


    两个线程是有点有帮助的,感谢分享!

    我针对此 AGC 的应用是电力线通信、它在1 到30MHz 之间运行 BW、因此我想在这个频率内保持增益控制。  

    正如 Kai 在第一个线程中建议的那样、我已经级联了 VCA820以获得这个高 BW。

    这些是我无法解决的几个问题

    1.根据我的应用、AGC 的工作时间应在30ns 到200ns 之间下面的电路工作时间为1ms、请推荐我需要的更改。

    2.瞬态分析是否只是我可以确定 AGC 功能的一种方法,还是通过交流分析,我可以检查 AGC 是否在工作?

    3.如果只有瞬态电压是唯一的方法,如何提供如上图所示的不同的输入信号电压(如何突然增加输入电压并检查输出钳位)。

    e2e.ti.com/.../4010.AGC-simulation-_2800_1_2900_.TSC

    谢谢!

    Harshini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshini、您好!

    我仍在努力了解为什么下面的电路需要1ms 的时间才能使控制电压稳定。  

    要回答您有关改变输入信号电压的问题、请执行以下操作:

    实际上、TINA-TI 中有一种改变输入电压信号的方法。 通过使用压控开关、您可以使用不同的正弦波、并在设定的时间开启和关闭一个正弦波、以便模拟输入电压的变化。 我在下面展示了这一点。 我还附上了您添加了此更改的原理图文件。

    e2e.ti.com/.../4336.AGC-simulation-_2800_1_2900_.TSC

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nick、
    电压控制开关工作正常、感谢您的输入!

    我只有一个最后的问题、电压钳位从30ns 开始需要在电路中进行哪些更改(假设 R1、R2、R12和 C1)?

    谢谢!

    Harshini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshini、您好!

    组合线程(此处链接的其他线程)

    我将研究导致电压钳位时间超过30ns 的原因。 积分器放大器可能受到带宽限制。 我会在一周结束时向您提供我所发现的最新信息。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持、Nick!  
    将等待您的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心! 明天一天结束时我会有更多的信息。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、
    电路是否有任何更新? 下面的电路中、AGC 动作从200ns 开始、但您能帮我把它稳定在大约250或300ns 吗?

    e2e.ti.com/.../AGC-for-200ns.TSC

    谢谢!

    Harshini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshini、您好!

    很抱歉,我的回复太迟了。 我当时在设计您的电路、但遇到了信号1MHz 及上述问题以及使用更快部件时的稳定性问题。 似乎您已修复配置以满足信号速度要求。

    来回答您的问题:通过将 OPA856上的偏置电压从设定的1V 提高到1.3V、可以将稳定时间增加到260ns 左右、如下所示。

    谢谢。

    尼克