This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:1PPS [0-10V] 50欧姆驱动器

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1318802/ths3491-1pps-0-10v-50-ohms-driver

器件型号:THS3491

您好!

我需要设计一个上升沿<50ns 且通过50欧姆适配器驱动10V 电压的1PPS 驱动器(因此由于电桥分压器,总电源电压为20V ):

我对电路进行了仿真(见附录)、电路运行良好。 但是,我发现一个我无法解释的现象。 在没有输入电压的情况下、放大器的输出开始增加:

恐怕这是饱和问题、而不是神器。 但是、0V 电压与-5V 的电源轨电压相差很远。  您对饱和电压和电源轨有什么想法/建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    项目 simulatione2e.ti.com/.../4760.1PPS.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louis:

    如上一主题中所述、这可能是 PSpice 的仿真器错误、该错误可能由仿真设置引起;TINA 中不会出现该行为、而且模型是相同的。 您的信号处于 输入和输出余量范围内、因此不应发生削波或饱和。  

    如果您仍然担心饱和问题、可以尝试将负电源电压轨扩展到-7V。 您可以从仿真中看到、当输入电压为0V 时、输出电压的逐渐增大、而您在使用-5/+25V 电源轨运行时看到的这种变化也不再出现在仿真中。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈。
    我没有意识到这是仿真误差。 对我来说还行