请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THS3491 您好!
我需要设计一个上升沿<50ns 且通过50欧姆适配器驱动10V 电压的1PPS 驱动器(因此由于电桥分压器,总电源电压为20V ):

我对电路进行了仿真(见附录)、电路运行良好。 但是,我发现一个我无法解释的现象。 在没有输入电压的情况下、放大器的输出开始增加:

恐怕这是饱和问题、而不是神器。 但是、0V 电压与-5V 的电源轨电压相差很远。 您对饱和电压和电源轨有什么想法/建议吗?