您好!
我 尝试 在该配置中使用 INA296A5QDDFRQ1: 
其中 R1是电流检测电阻。 不过、当我尝试 在没有负载或功耗的情况下获得失调电压和输入偏置电流的基线时、 
输出电压 比规格中报告的噪声大得多: 

如何 降低噪声?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我 尝试 在该配置中使用 INA296A5QDDFRQ1: 
其中 R1是电流检测电阻。 不过、当我尝试 在没有负载或功耗的情况下获得失调电压和输入偏置电流的基线时、 
输出电压 比规格中报告的噪声大得多: 

如何 降低噪声?
您好、Will:
由于我们的输入级不是高阻抗、因此您需要在输入端具有一条电流路径(每个输入引脚上的典型35µA)。 不能将其保持悬空状态来校准偏移。 此外、由于此输入偏置电流、我将移除 R2和 R3、或尽可能降低其值。 如果输出仅驱动小电容 、例如示波器探头、则可以。 如果您要驱动大于1nF 的更大电容、请将 R5增大到200Ω。
您可以将输入接地或连接至2.85V 电源。 理想情况下、您会使用其所需的电压、但您可能可以使用非常小的差值和良好的 CMRR。
此致、
哈维尔
您好、Will:
很抱歉、您比较的是低带宽噪声与全带宽噪声。 您展示的此图仅适用于低频情况、并使用滤波器来限制带宽。 对于全带宽、我们使用28nV/√Hz 作为 INA296A5的值。 下面的两个视频将回顾我在这里
https://www.ti.com/video/4078827152001
https://www.ti.com/video/4078839879001
对于 INA296 1.1MHz 全带宽
假设 INA296的一阶使用1.57校正因数。 这是一个假设、用于简化计算。 这个器件更加复杂、但是是个不错的估计值。
BW = 1.1MHz *1.57
噪声28nV/√Hz
增益=200
RMS 噪声= 28nV/√Hz * √(1.1MHz * 1.57)= 36.8µV μ V RMS 输入为基准。
输入到输出乘以增益200。 输出参考36.8µV * 200 = 7.36mV
RMS 到峰峰值= 7.36*6=44mV
将会、
我通常只是把经验法则扔掉。 如需了解更多详细信息、请参阅我们的应用手册或运行仿真、以验证您的稳定性、因为已对输出阻抗进行建模。
https://www.ti.com/lit/an/sboa443/sboa443.pdf
https://www.ti.com/lit/an/slya029/slya029.pdf
根据经验、尽量让电阻大于器件的输出阻抗。 对于该器件、它是200Ω。 数据表中提供了输出阻抗。 下面附加的屏幕截图。

此致、
哈维尔