This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA296A:浮动噪声远高于规格

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1316840/ina296a-floating-noise-much-higher-than-spec

器件型号:INA296A

您好!

我 尝试 在该配置中使用 INA296A5QDDFRQ1:



其中 R1是电流检测电阻。 不过、当我尝试 在没有负载或功耗的情况下获得失调电压和输入偏置电流的基线时、




输出电压 比规格中报告的噪声大得多:





如何 降低噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will:

    由于我们的输入级不是高阻抗、因此您需要在输入端具有一条电流路径(每个输入引脚上的典型35µA)。  不能将其保持悬空状态来校准偏移。  此外、由于此输入偏置电流、我将移除 R2和 R3、或尽可能降低其值。  如果输出仅驱动小电容 、例如示波器探头、则可以。  如果您要驱动大于1nF 的更大电容、请将 R5增大到200Ω。   

    您可以将输入接地或连接至2.85V 电源。  理想情况下、您会使用其所需的电压、但您可能可以使用非常小的差值和良好的 CMRR。

    此致、

    哈维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    您好、感谢您的回复。



    在噪声方面、它在 有(右)和没有(左)直流偏置路径时存在。

    关于 R2和 R3、存在没有它们的噪声。 100欧姆 不会移除直流偏置路径。 仅出现3.5mV 的压降。

    我们将输出到示波器探头、因此不存在大输出电容。



    谢谢。

    威尔·拉森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will:

    很抱歉、您比较的是低带宽噪声与全带宽噪声。  您展示的此图仅适用于低频情况、并使用滤波器来限制带宽。  对于全带宽、我们使用28nV/√Hz 作为 INA296A5的值。  下面的两个视频将回顾我在这里

    https://www.ti.com/video/4078827152001

    https://www.ti.com/video/4078839879001

    对于 INA296 1.1MHz 全带宽  

    假设 INA296的一阶使用1.57校正因数。  这是一个假设、用于简化计算。  这个器件更加复杂、但是是个不错的估计值。

    BW = 1.1MHz *1.57

    噪声28nV/√Hz

    增益=200

    RMS 噪声= 28nV/√Hz * √(1.1MHz * 1.57)= 36.8µV μ V RMS 输入为基准。

    输入到输出乘以增益200。  输出参考36.8µV * 200 = 7.36mV

    RMS 到峰峰值= 7.36*6=44mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    感谢您提供噪声解释。 这样说就

        

    清楚了。 我没有意识到该图具有低 BW。 在另一个回复中、您说如果输出电容大于1nF (最大容性负载)、我们可以增加200Ω 的输出电阻。 您能告诉我您是如何计算该值的吗? 它是否基于从放大器总输出电阻中得出的转角频率? 驱动容性负载的运算放大器| Analog Devices。 本文的"环路外补偿"一节介绍了此类计算。 我不认为数据表中包含输出电阻。 您能提供给我吗? 谢谢。 将会
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将会、

    我通常只是把经验法则扔掉。  如需了解更多详细信息、请参阅我们的应用手册或运行仿真、以验证您的稳定性、因为已对输出阻抗进行建模。   

    https://www.ti.com/lit/an/sboa443/sboa443.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/slya029/slya029.pdf

    根据经验、尽量让电阻大于器件的输出阻抗。  对于该器件、它是200Ω。   数据表中提供了输出阻抗。  下面附加的屏幕截图。

    此致、

    哈维尔