This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV612:LMV612

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1311187/lmv612-lmv612

器件型号:LMV612
主题中讨论的其他器件:TLV2387

您好!

当我使用 LMV612MMX/NOPB 时有一些问题、 原理图 如下所示:

我使用三 个板来测试 V1、V2和 VOUT:

一个 V1:0.188V、V2:0.191V、VOUT:1.083V

另一个  V1:0.189V、V2:0.186V、VOUT:1.025V

第三个 V1:0.188V、V2:0.188V、VOUT:1.058V

根据 VOUT =(V1-V2)*(R7/R6)+Vbias:

VOUT1=(0.188-0.191)* 10+0.987=0.957、由于 VOS、IOS、IB  的结果、 偏差为1.083V-0.957V=0.126v

VOUT2=(0.189-0.186)* 10+0.995=1.025V,由于 VOS、IOS、IB 的结果, 偏差为1.025V-1.025V=0v

VOUT3=(0.188-0.188)*10+0.989=0.989,由于 VOS、IOS、IB  的结果, 偏差为1.058V-0.989V=0.069v

VOS (max)=4mV, 偏差为4mv*10=40mV,IB =15nA, 偏差为15nA*100kr=4 μ 1.5μV

然后、我使用 100R 0.1%精度来 替代 R9,、然后得到:

一个 V1:0.182V、V2:0.185V、VOUT:1.014V

另一个  V1:0.183V、V2:0.180V、VOUT:0.96V

第三个 V1:0.182V、V2:0.182V、VOUT:0.995V

可以给我一些建议,以减少  偏差的 Vout .

非常感谢!

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jijxia:

    您说增益为 R7/R6;我认为运算放大器的 IN+侧也有匹配电阻器。 4电阻差分放大器。

    为了减小变化、请使用低 Vos 运算放大器和高精度电阻器。 考虑将运算放大器更改为仪表放大器(内置电阻器)。

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/instrumentation/products.html

    选择哪个取决于 V1和 V2的源阻抗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      我不知道如何 粘贴此 原理图。

    当我使用  TLV2387时、仍能得到 ERRO 输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     V3是 R4的电压、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请问对于我的方案IB和IOS带来得输出误差,有相关得计算公式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jixia、

    我不知道表中不同的行是什么意思。 我预计2.5V 电源的值也会略有差异。  

    对于电路、它缺乏平衡、并且电阻器远多于所需数量。 例如、R3、R4、R5不能与 R7平衡。

    所需的 VOUT 和温度范围是多少? 温度的单位可以是欧姆。 我用来作为参考的 PT100是[0C , 100C ][100 ohm, 138.51 ohms]  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     PT100我用来参考是[-400C , 200C] ,然后 [84.6欧姆,177欧姆]  

    正如您所说的我的 电路、它缺乏平衡、并且有远远多于所需的电阻器  、那么可以给出一些关于平衡的建议、比如 R3、R4、R5如何 与 R7保持平衡?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我所使用的 PT100作为参考是[-40C ,200C] ,然后 [84.6欧姆,177欧姆]  

    正如您所说的我的 电路、它缺乏平衡、并且有远远多于所需的电阻器  、那么可以给出一些关于平衡的建议、比如 R3、R4、R5如何 与 R7保持平衡?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      使用  R3、R4、R5 生成 1V 偏置电压。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jixia、

    为了确保我建议在什么温度为100欧姆电阻时具有良好线性度的电路?  换句话说、我需要在中间位置添加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     中间的第三个点是70℃。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jixia、

    我通过 PT100设置恒定电流。  此电流为 IOP1*(G-1)/(G*R1),其中 Vref =11 (IOP1)增益)

    这是一个精度很高的 R 至 V 转换器。  

    因此[-40°C 至200°C]变为[0.641V 至1.34V]

    增益由设置电流的 R1和放大 PT100电压的 RF/RG+1设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      可以获得 0.1℃ 的精度。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    R1、R2、RG和 RF 必须为0.1%。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想把  [-40°C 至200°C]变为[0.641V 至3.3V]、并说明如何 修改此 电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jixia、

    分辨率0.1C = 2400离散值;这很简单。

    0.1°C 的精度是另一个重要因素。 PT100需要四线开尔文;因此我必须使 IOP1成为差分放大器。  此应用中的处理能力有多强? 40C 至200C 的曲线具有一个很重要的二阶分量、因此需要进行数学校正。 我还希望应用将需要一个校准表。  

    输出电压范围自然为2.092:1 (177欧姆/84.6欧姆);将其转换为5.148:1 (3.3V/0.641V)需要添加偏移和增益、这将是另一个潜在的误差源。 是否值得、我需要了解更多有关 ADC 的信息(包括位、基准和范围)。

    请告诉我处理能力和校准表的功能。 另外、不包括 PT100的应用的温度范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     此应用的处理能力是 STM32F030F4P6的3.3V/12位 ADC、而 VREF 为3.3V。

     非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我为  LMV612MMX/NOPB 使用单电源。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我为  LMV612MMX/NOPB 使用5V 单电源。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jixia、

    对于 PT100放大器的 VREF、使用 ADC Vref 是理想选择。  在原理图中、每个 VCVS 增益为1的值都是单位增益运算放大器级。 Rtop 与 Rbot 对电缆 IR 损耗进行了仿真。  

    为了支持4线 PT100传感器电缆、我必须使电流源成为自己的环路、因此它需要一个缓冲器来保持输出电流(1mA)不受其输出电压的影响。  开关1和开关2可以选择 PT100、82欧姆和162测试电阻(低成本0.01%)。 所有的线性次要错误都可以得到纠正。 此 ADC 读取两个测试电阻器的输出值、从而得出电阻与 VOUT 的关系的线性公式。 读取 PT100后、将通过数学公式(刚刚创建)计算该电压、以获取 PT100电阻的精确值。 差分放大器的每个输入还具有一个缓冲器、用于减少初始误差(校正前)。   

    我制作了放大器源1mA 并将[84.6欧姆、177欧姆]转换为[0.1V 至3.2V]  

    我有一个 Excel 工作表、可以为我完成所有数学计算(非常简单)。 唯一的问题是'b'基准是负电压。 如果我交换差分放大器输入、"b"基准将大于5V、这也是一个问题。

    为了解决"b"基准问题、我将其更改为差分放大器、以允许额外的反相输入。 这使元件值数学方程变得非常复杂。 所以我凭经验做了这个改变。 我将 B 设置为零、然后选择 R4来获取所需偏移。 我添加了 R5以匹配添加 R4。 这会使差分放大器增益增加一点、因此我把 R1降低了一个陷波、以平衡额外的增益。 电流仍接近1mA

     

    所有电阻器均为1%,但测试电阻器应为0.01%;这些电阻器可以抵消电路和 Vref 中的微小误差。

    如何将电阻转换为温度等内容交给您自己掌握。 要获得0.1°C 的精度、需要执行大量数学运算以及所用 PT100传感器组件的校准表。  

    我的电路仍然只是 R 到 V 转换器(具有开尔文支持和自校准选项)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

        'b'基准的电压是多少?

    非常感谢!

    我 模拟下面的图、然后 Vref 是1.8V、  

    并 将[84.6欧姆,177欧姆]转换为[1.5214V 到3.1827V]。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/PT100-constant-current.png

     

    并且我使用 R3、R4和 R5获得偏置 电压1V、然后匹配 R7、以及如何 更改  R3、R4和 R5。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jixia、差动放大器有三个输入、IN+、IN-、VREF、请参阅红色框

    对于原始原理图,R3=768欧姆;R4=165k;R5=249k; 2.5V 输入的戴维南解决方案,100k 电阻时的输出为0.996V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在我的 原始原理图中、R3=768欧姆;R4=165k;R5=249k、R7为100K?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我的 原始原理图中、R3=768欧姆;R4=165k;R5=249k、R7为100K?

     你是如何得到的?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当我使用 AS1120(低成本)直接收购 PT100,是个好主意?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jixia、

    此常见问题解答中包含一个 Excel 计算器。 我使用了反向戴维南表给出了在100k 欧姆时两个电阻从2.5V 变为1V 的确切答案

    在为1%电阻器选择可用值时、输出电阻略微低于100k、因此我使用 R3将其提升至接近100k  

    [常见问题解答]几乎适用于任何应用(单端)的电压调节

    我对 PT100选择没有建议。