主题中讨论的其他器件: SysConfig、 INA228
您好
客户希望了解 INA226规格表中提到的精度、灵敏度和其他参数。 是否有任何其他相关信息或 Excel 工具?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Gareth:
我们提供的唯一 Excel 工具如下:
https://www.ti.com/tool/CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL
https://www.ti.com/tool/download/SBOR021
我们还提供 SysConfig、可帮助编写 C 代码:
如果这是您的工作目标、或者您有任何其他问题、敬请告知。
此致!
穆罕默
大家好、Gareth:
INA226的精度不足以测量0.01至320A 范围。 对于这种情况、我们拥有的最佳数字器件是 INA228、但在0.01A 下、它可能会在测量时出现问题。 使用比较 Excel 工具查看 INA226和 INA228之间的比较:
如果在0.01A 时此误差对您而言太高、那么您可以通过校准消除偏移误差、它将显著改善较低电流情况下的误差。 如果无法进行校准、您可以考虑使用2个分流电阻器、一个用于高电平范围、另一个用于低电平范围。
此致!
穆罕默
德大家好、Gareth:
我不完全确定基本精度的含义、但增益误差会达到0.1%。 还有其他误差因素需要考虑。 您可以在我们的 TIPL 系列中了解有关各种误差源的更多信息: https://www.ti.com/video/6096849204001。INA226的增益(灵敏度)不是0.2mV/A。 OUT 数字 器件没有增益、因为增益是基于输入的特定电压电平输出。 相反、数字器件具有输入范围和 LSB。 如果您有任何进一步的问题、敬请告知。
此致!
穆罕默
德