This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:精度 Excel 工具

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226, SYSCONFIG, INA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1316034/ina226-accuracy-excel-tools

器件型号:INA226
主题中讨论的其他器件: SysConfigINA228

您好   

客户希望了解 INA226规格表中提到的精度、灵敏度和其他参数。 是否有任何其他相关信息或 Excel 工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    很抱歉、您需要更具体一点。 您要查找与 INA226相关的哪些信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mohamed

    客户希望知道如何确保软件的准确性。 具有硬件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    我们提供的唯一 Excel 工具如下:  

    https://www.ti.com/tool/CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL

    https://www.ti.com/tool/download/SBOR021

    我们还提供 SysConfig、可帮助编写 C 代码:  

    dev.ti.com/.../index.html

    如果这是您的工作目标、或者您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致!
    穆罕默 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mohamed

    测量规格如下、电流为320A、最小值为0.01A。 Rsense 可满足 INA226标准、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:  

    INA226的精度不足以测量0.01至320A 范围。 对于这种情况、我们拥有的最佳数字器件是 INA228、但在0.01A 下、它可能会在测量时出现问题。 使用比较 Excel 工具查看 INA226和 INA228之间的比较:

    如果在0.01A 时此误差对您而言太高、那么您可以通过校准消除偏移误差、它将显著改善较低电流情况下的误差。 如果无法进行校准、您可以考虑使用2个分流电阻器、一个用于高电平范围、另一个用于低电平范围。  

    此致!

    穆罕默 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mohamed

    与您确认以下内容是否正确

    INA226的基本精度为0.1%、

    INA226的灵敏度为0.2mV/A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:  

    我不完全确定基本精度的含义、但增益误差会达到0.1%。 还有其他误差因素需要考虑。 您可以在我们的 TIPL 系列中了解有关各种误差源的更多信息: https://www.ti.com/video/6096849204001。INA226的增益(灵敏度)不是0.2mV/A。  OUT 数字 器件没有增益、因为增益是基于输入的特定电压电平输出。 相反、数字器件具有输入范围和 LSB。 如果您有任何进一步的问题、敬请告知。  

    此致!

    穆罕默