Other Parts Discussed in Thread: ISO124, ISO224, AMC3330, AMC1350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO124 主题中讨论的其他器件: ISO224、 AMC3330、 AMC1350
您好!
我正在从事高电压检测电路设计。 我想使用 iso124或 iso224作为隔离器。 输入电压可以是相间电压(120V、250V)、也可以是相间电压(208VAC、480VAC)、等等。 我发现 iso124和 iso224是单端输入、因此可轻松地使用适用于120VAC 和250VAC 的电阻分压器、 但是、当我尝试使用它与208VAC 和480VAC 配合使用时、无法将相间信号连接到 iso124 或 iso224 。 有人有一些提示吗?