This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO124:用于相间交流电压的 iso124输入信号

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO124, ISO224, AMC3330, AMC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1321967/iso124-iso124-input-signal-for-phase-to-phase-ac-voltage

器件型号:ISO124
主题中讨论的其他器件: ISO224AMC3330AMC1350

您好!  

我正在从事高电压检测电路设计。 我想使用 iso124或 iso224作为隔离器。 输入电压可以是相间电压(120V、250V)、也可以是相间电压(208VAC、480VAC)、等等。 我发现 iso124和 iso224是单端输入、因此可轻松地使用适用于120VAC 和250VAC 的电阻分压器、 但是、当我尝试使用它与208VAC 和480VAC 配合使用时、无法将相间信号连接到 iso124 或 iso224 。 有人有一些提示吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    很抱歉响应出现延迟。 我还建议查看 AMC1350或 AMC3330。 由于单端输入、ISO124/224的单端输入将存在一些不平衡。 此应用手册可能有助于:  

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa553/sbaa553.pdf

    如果您有其他问题、敬请告知。