This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:AMC1301的 PIN4 (GND1)连接问题

Guru**** 2559080 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1316737/amc1301-the-pin4-gnd1-of-amc1301-connection-problem

器件型号:AMC1301

大家好!

AMC1301设计用于检测 OVP 的三相(R/S/T)保护,然后我们决定不在 我们的项目中使用分流电阻器。 有两种不同的连接。 根据数据表应用,其中一个连接不是相同的 GND1 (PIN4)。 此外、另一个涉及使绿线保持未连接到分流电阻器。

 我们的原理图经过测试、结果正常。 INP 和 INN 之间的差值在250mV 以内。 因此、您能否确认 AMC1301是否适合我们的应用?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    第一个原理图是您现在计划的吗?

    通常、建议使用分流电阻器来降低偏置电流的影响。 在电压检测应用中、分流电阻器通常较大。 我想问一下、为什么要省略分流电阻器?

    如果您的输入是+/-250mV、并且您的结果符合您的预期、听起来 AMC1301正适合您的应用。 您还可以参阅第8.2.2节、以了解有关设计过程的更多信息。  

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,梅森  

    感谢您的大力支持  

    我想问一下、为什么要省略分流电阻器?

    Ethan:AMC1301用于检测三相电压应用、因此不会分流电阻器。   您认为这是一个正确的设计吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我们建议在输入之间添加分流电阻器、如本指导手册中所示:

    这样可以防止电压浪涌。 我们还要强调验证输入电流是否小于数据表绝对最大额定值表中规定的±10 mA。  

    如果您有更多问题、敬请告知。  

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eva

    您的支持  

    我会研究它,让你知道,如果我有一个问题