大家好!
AMC1301设计用于检测 OVP 的三相(R/S/T)保护,然后我们决定不在 我们的项目中使用分流电阻器。 有两种不同的连接。 根据数据表应用,其中一个连接不是相同的 GND1 (PIN4)。 此外、另一个涉及使绿线保持未连接到分流电阻器。


我们的原理图经过测试、结果正常。 INP 和 INN 之间的差值在250mV 以内。 因此、您能否确认 AMC1301是否适合我们的应用?"
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
AMC1301设计用于检测 OVP 的三相(R/S/T)保护,然后我们决定不在 我们的项目中使用分流电阻器。 有两种不同的连接。 根据数据表应用,其中一个连接不是相同的 GND1 (PIN4)。 此外、另一个涉及使绿线保持未连接到分流电阻器。


我们的原理图经过测试、结果正常。 INP 和 INN 之间的差值在250mV 以内。 因此、您能否确认 AMC1301是否适合我们的应用?"
尊敬的 Ethan:
我们建议在输入之间添加分流电阻器、如本指导手册中所示:
这样可以防止电压浪涌。 我们还要强调验证输入电流是否小于数据表绝对最大额定值表中规定的±10 mA。
如果您有更多问题、敬请告知。
此致、
评估