https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1326428/tlv9002-tlv9002
器件型号:TLV9002感谢你的评分
从日语更改为英语
tlv9002IDR 是一个输入/输出轨到轨运算放大器、但我想知道如何使用它。
我们计划为运算放大器的电源电压提供0V 和3.3V 电压、并将其用作反相放大器。
通过将正极端子连接到公共(0V)来配置反相放大器。
具体来说、使用反相放大器将从0V 看到的-500V 转换为+3V。 (G=-3/500)
共模电压范围被指定为(V-)-0.1V、并且两个±Ω 端子的运行电压都为0V (虚短路)、所以我们可以不用担心电源问题就使用它。 有问题吗?
在运算放大器断电的情况下提供保护。
(问题的背景)
本规范第32页的图9-3应用示例介绍了其在反相放大器中的用途。
正极端子采用直流偏置。
我提出这个问题是因为我认为如果正极端子在0电平、它可能无法正常工作。
在以前的设计中、我从未使用单电源轨到轨运算放大器构建过反相放大器。
为了以防万一、我想问您。