This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9002:TLV9002

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1326428/tlv9002-tlv9002

器件型号:TLV9002

感谢你的评分

从日语更改为英语

tlv9002IDR 是一个输入/输出轨到轨运算放大器、但我想知道如何使用它。

我们计划为运算放大器的电源电压提供0V 和3.3V 电压、并将其用作反相放大器。

通过将正极端子连接到公共(0V)来配置反相放大器。

具体来说、使用反相放大器将从0V 看到的-500V 转换为+3V。 (G=-3/500)

共模电压范围被指定为(V-)-0.1V、并且两个±Ω 端子的运行电压都为0V (虚短路)、所以我们可以不用担心电源问题就使用它。 有问题吗?

在运算放大器断电的情况下提供保护。

(问题的背景)

本规范第32页的图9-3应用示例介绍了其在反相放大器中的用途。

正极端子采用直流偏置。

我提出这个问题是因为我认为如果正极端子在0电平、它可能无法正常工作。

在以前的设计中、我从未使用单电源轨到轨运算放大器构建过反相放大器。

为了以防万一、我想问您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石川圣、您好!

    您可能会在接近于接地的输出上遇到一些削波。 在这些条件下运行了快速仿真。  

    e2e.ti.com/.../TLV9002-Inverting-Configuration.TSC

     影响该信号的另一个重要因素是输出负载。 如果输出负载、正如运算放大器看到的、是低阻抗、也就是说运算放大器驱动大量电流、那么您的输出电压摆幅会由此降低。  

    此致、

    R·克利夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    在使用具有单个正电源的通用输入轨到轨运算放大器时、

    我们已经确认、将其与反相放大器结合使用是没有问题的。

    (但是、要点是要注意输出范围)

    这一次、能够在-500V 和-50V 之间进行测量就足够了。

    计划输入电阻为5MΩ Ω、输出电阻约为30kΩ。

    虽然仿真的条件和仿真不同、但是从反相放大器的原理来看、我觉得是可以正常使用的。

    'Arigasto'

    顺便说一下、这个仿真器是什么?

    这是 TI 向用户提供的产品吗?

    我通常使用 PSIM、有时也会使用 LTSpice。

    LTSpice 中没有 TLV9002。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishikawa-San、

    30k Ω 电阻足够大、不会因高电流消耗而导致输出发生任何削波。 我认为您对这方面以及您所介绍的其他参数没有任何担心。 只要运算放大器与-500V 和-50V 安全绝缘、一切就应该没有问题。  

    我们使用的 SPICE 仿真器是 TINA-TI (如此处所示)或 PSpice for TI。 两者都可供下载、我已经包含了指向它们的链接。 两者都有其优缺点。 PSpice 的一个非常好的一点是、集成库会持续更新!   

    此致、  

    R·克利夫