This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9054:原理图审阅和问题审阅

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1328206/tlv9054-schematic-review-and-issue-review

器件型号:TLV9054

尊敬的团队:  

我的客户希望将 TLV9054用作有源滤波器和缓冲器。 但存在一些延迟问题。  

请查看以下客户原理图和问题波形、并提供您的意见。  

-输入信号:蓝色, 60hz 5Vp-p 正弦波。  

-输出信号:红色,3Vp-p 波形  

输入和输出信号之间存在延迟问题(约300us)。 由于信号延迟(300us)、客户无法控制输入信号、因此希望在50us 内减少此延迟。  

-是否有可能降低这种延迟,因为变化的 RC 组件值? 如果不是、我们是否必须更改其他器件而不是 TLV9054?

-这是 TLV9054的压摆率造成的延迟,还是有其他因素? 请告诉我你的意见。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    我在 webench 滤波器设计工具中做了一些测试 、以查看不同滤波器值下的预期延迟。 有趣的是、使用类似 Sallen-Key 拓扑的大多数滤波器架构在60Hz 时会产生大约200us 的延迟。

    我检查了客户电路所处的通带频率、发现它接近1.11kHz 截止频率。  

    降低延迟的一种方法是增大截止频率。 在下图中、我输入了 3kHz 作为截止频率。

    我发现选择切比雪夫滤波器设计时会得到以下值和结果

    我看到延迟略大于50us。 将通带频率推高为3.5kHz、则会产生大约45us 的延迟。  

    请告诉我你的想法。  

    此致、  

    R·克利夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:  

    感谢您的大力支持。  

    我和客户讨论了您的建议。  很抱歉、 客户要求在1us 以内、而不是50us 以内。  

    -这种延迟是 Sallen-Key 拓扑独有的吗? 有没有任何方法可以将延迟时间减少到1us?  

    -如果无法使用  Sallen-key 拓扑减少延迟时间, 使用其他拓扑是否会满足客户的要求?

     请再次查看、并告知我您的意见。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    这肯定会改变东西。  

    [报价 userid="134317" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1328206/tlv9054-schematic-review-and-issue-review/5056527 #5056527"]-此延迟对于 Sallen-key 拓扑是否是唯一的? 有没有任何方法可以将延迟时间减少到1us?  [/报价]

    此延迟并非 Sallen-Key 拓扑独有、因为所有滤波器都会产生延迟。 有一种方法可以将延迟降低到1us 以内、但需要将低通滤波器的截止频率推至200kHz。 基本来说、您需要进行有效的滤波以最大程度地减少延迟。 在本例中、我创建了以下内容:  

    结果显示延迟约为1.22us、这在客户正在寻找的1us 范围内。

    -如果无法使用  Sallen-key 拓扑来缩短延迟时间, 使用其他拓扑是否会满足客户的要求?

    二阶滤波器应该能够帮助减少延迟。 下面是一个简单的单阶滤波器、位于运算放大器反馈之前。  

    请与客户交谈、了解他们是否可以允许比其原始意图更进一步的低通滤波器。  

    此致、

    R·克利夫