尊敬的团队:
我的客户希望将 TLV9054用作有源滤波器和缓冲器。 但存在一些延迟问题。
请查看以下客户原理图和问题波形、并提供您的意见。
-输入信号:蓝色, 60hz 5Vp-p 正弦波。
-输出信号:红色,3Vp-p 波形
输入和输出信号之间存在延迟问题(约300us)。 由于信号延迟(300us)、客户无法控制输入信号、因此希望在50us 内减少此延迟。
-是否有可能降低这种延迟,因为变化的 RC 组件值? 如果不是、我们是否必须更改其他器件而不是 TLV9054?
-这是 TLV9054的压摆率造成的延迟,还是有其他因素? 请告诉我你的意见。
谢谢你。