This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要高频信号压电式驱动器。

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BUF634, THS3092, OPA564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1325162/required-a-high-frequency-signal-piezo-driver

主题中讨论的其他器件:THS3092、BUF634、 OPA564

尊敬的专家:

我需要您的帮助来找到合适的 IC。  我需要以2.4MHz 的谐振频率驱动压电体。 请建议一个 IC 以串联或并联谐振方式工作、以实现最大波传输。 我不知道应该运行哪个模式来获得最大的波传导或振动。 我需要更改输入信号的灵活性。 (高达3MHz)

其他信息:-

1.目标输入电源电压和电流为24V 5A。

目标输入信号频率3MHz (max)和 Vin 幅度5V (max)。

3.目标输出信号频率3MHz。 (电压和电流、符合工作模式串联或并联谐振)

4. 压电体将通过外部电缆连接。

此致、

Yash.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yash。

    感谢您的联系。

    我们的压电式驱动器的频率限制在20kHz。 我将与其他团队联系、看看他们是否有合适的产品。

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yash。

    让我与团队一起、看看我们的产品系列中是否有任何产品适合您的应用。 我无法找到与您 列出的电源要求相关的任何内容、但我会回来与您确认是否有任何内容可行。 感谢您的耐心。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yash。

    OPA564 是我们团队中可以在此应用中工作的最接近的器件、但仅为1.5A。 遗憾的是、我们没有任何 其它器件可实现电压/电流/频率/压摆率的这种组合。

    此致、
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 我将尝试使用这款 OPA564 IC。 目前、我正在使用具有低额定电流压电的 THS3092和 BUF634 IC。