Other Parts Discussed in Thread: BUF634, THS3092, OPA564
尊敬的专家:
我需要您的帮助来找到合适的 IC。 我需要以2.4MHz 的谐振频率驱动压电体。 请建议一个 IC 以串联或并联谐振方式工作、以实现最大波传输。 我不知道应该运行哪个模式来获得最大的波传导或振动。 我需要更改输入信号的灵活性。 (高达3MHz)
其他信息:-
1.目标输入电源电压和电流为24V 5A。
目标输入信号频率3MHz (max)和 Vin 幅度5V (max)。
3.目标输出信号频率3MHz。 (电压和电流、符合工作模式串联或并联谐振)
4. 压电体将通过外部电缆连接。
此致、
Yash.