主题中讨论的其他器件:INA148、 INA592、 INA149
您好!
我打算将其用作电流检测放大器电路的一部分、因为其最大绝对输入电压较宽且具有较高的共模范围。
对于48V 反极性、该器件未通电(其输入通过理想二极管电路受到 RPP 保护)
但是、输入可以通过输入电阻器反向馈入电流检测电阻(如右侧200uOhmx2所示)。
不过、无论输入电压如何、输入上的绝对最大值均为+/-200V。
因此、如果 RPP 条件下没有电源、输入将能够承受这一条件、是吗? 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我打算将其用作电流检测放大器电路的一部分、因为其最大绝对输入电压较宽且具有较高的共模范围。
对于48V 反极性、该器件未通电(其输入通过理想二极管电路受到 RPP 保护)
但是、输入可以通过输入电阻器反向馈入电流检测电阻(如右侧200uOhmx2所示)。
不过、无论输入电压如何、输入上的绝对最大值均为+/-200V。
因此、如果 RPP 条件下没有电源、输入将能够承受这一条件、是吗? 
DJ、您好!
是的、如您所提到的、在故障条件下、根据绝对最大额定值表、INA148可以 在输入端子上发生故障时承受±200V 连续电压而不会损坏。

正常运行期间、当由双极 ±5V 电源供电时、INA148可以在线性范围内运行、输入共模范围为-100V 至+80V、 而在由双极 ±15V 电源供电时、其输入共模范围为-200V 至+200V。

INA148器件的增益为1V/V、INA148的输入偏移误差的 典型值为±1mV (最大值±4mV);因此、测量中会出现误差。
当 200uOhm||200uOhm 分流器上的电流为200A 时、分流器上的输入电压为20mV、因此测量中的误差最高可达4mV。

谢谢。此致、
路易斯
DJ、您好!
当增益配置为1/2时、INA592的内部输入电阻为12kΩ、在48V 故障期间、~Ω 4mA 的输入电流可以流经器件。 INA592可以 在故障条件下通过输入承受高达±10mA 的电压。
如果在正常运行期间、输入共模为+24V、并且您使用 ±15V 电源为器件供电、则 INA592可以配置为1/2 V/V 的增益、而输入失调电压误差为 ±14uV 的典型值 (±40uV 最大值)。 由于共模电压误差、下面的仿真显示了总误差778µV μ V、但它比 INA148更准确。
请参阅以下内容:

谢谢。此致、
路易斯