This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA148-Q1:INA148-Q1是否在反极性条件下用于24V BDC 输入?

Guru**** 2563460 points
Other Parts Discussed in Thread: INA148, INA592, INA149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1329775/ina148-q1-ina148-q1-for-24v-bdc-inputs-under-reverse-polarity-conditions

器件型号:INA148-Q1
主题中讨论的其他器件:INA148INA592INA149

您好!

我打算将其用作电流检测放大器电路的一部分、因为其最大绝对输入电压较宽且具有较高的共模范围。

对于48V 反极性、该器件未通电(其输入通过理想二极管电路受到 RPP 保护)

但是、输入可以通过输入电阻器反向馈入电流检测电阻(如右侧200uOhmx2所示)。

不过、无论输入电压如何、输入上的绝对最大值均为+/-200V。

因此、如果 RPP 条件下没有电源、输入将能够承受这一条件、是吗?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DJ、您好!

    是的、如您所提到的、在故障条件下、根据绝对最大额定值表、INA148可以 在输入端子上发生故障时承受±200V 连续电压而不会损坏。

    正常运行期间、当由双极 ±5V 电源供电时、INA148可以在线性范围内运行、输入共模范围为-100V 至+80V、 而在由双极 ±15V 电源供电时、其输入共模范围为-200V 至+200V。

    INA148器件的增益为1V/V、INA148的输入偏移误差的 典型值为±1mV (最大值±4mV);因此、测量中会出现误差。

    当 200uOhm||200uOhm 分流器上的电流为200A 时、分流器上的输入电压为20mV、因此测量中的误差最高可达4mV。

     

    谢谢。此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luis,

    感谢您的确认。 考虑输入失调电压、

    您是否会建议将 INA592作为此应用的更好选择、其最大输入失调电压为~40uV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DJ、您好!

    当增益配置为1/2时、INA592的内部输入电阻为12kΩ、在48V 故障期间、~Ω 4mA 的输入电流可以流经器件。  INA592可以 在故障条件下通过输入承受高达±10mA 的电压。

    如果在正常运行期间、输入共模为+24V、并且您使用  ±15V 电源为器件供电、则 INA592可以配置为1/2 V/V 的增益、而输入失调电压误差为 ±14uV 的典型值 (±40uV 最大值)。  由于共模电压误差、下面的仿真显示了总误差778µV μ V、但它比 INA148更准确。

    请参阅以下内容:

     谢谢。此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DJ、您好!

    它也值得考虑 INA149。

    该器件可在故障期间承受高达300V 的共模电压范围。

    INA149 器件将为您提供1V/V 的增益。 以及100dB 的更高共模抑制。  它在典型值为350uV 时为您提供相对较低的偏移、因此将为您提供非常好的精度。

    谢谢。此致、

    路易斯