This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC22C12-Q1:数字锁存器输入的最短上升时间

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC22C12-Q1, TPSI3050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1329721/amc22c12-q1-minimum-rise-time-for-digital-latch-input

器件型号:AMC22C12-Q1
主题中讨论的其他器件: TPSI3050

我的应用将使用 AMC22C12-Q1。

我计划激活 AMC22C12-Q1的锁存功能、并延迟与 TPSI3050完成的 MOSFET 激活的使能信号。  

锁存功能的此延迟计划通过一个时间常数最大为1ms 的 RC 来实现。  

AMC22C12-Q1的锁存输入是否能够应对约3V/ms 的"缓慢"上升/下降输入信号?  

注意:此数据表不要求最小电压摆率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lars、您好!

    我会在实验室里了解一下、明天再给您回复!


    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lars、您好!

    我去了实验、只要您在锁存器建议的条件下运行、这应该不是问题。  

    此致、

    评估