Other Parts Discussed in Thread: AMC22C12-Q1, TPSI3050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC22C12-Q1 主题中讨论的其他器件: TPSI3050
我的应用将使用 AMC22C12-Q1。
我计划激活 AMC22C12-Q1的锁存功能、并延迟与 TPSI3050完成的 MOSFET 激活的使能信号。
锁存功能的此延迟计划通过一个时间常数最大为1ms 的 RC 来实现。
AMC22C12-Q1的锁存输入是否能够应对约3V/ms 的"缓慢"上升/下降输入信号?
注意:此数据表不要求最小电压摆率。