This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA541:OPA541的机械数据

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA541, OPA549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1331841/opa541-mechanical-data-of-opa541

器件型号:OPA541
主题中讨论的其他器件: OPA549

您好!

我正在考虑使用下图红色框架中的孔来安装运算放大器 OPA541。
可以使用 M3螺钉进行安装、如果您能告诉我拧紧扭矩、我将不胜感激。

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    法兰只是一块金属板、孔不带螺纹。 要使用的扭矩取决于您的螺钉/螺母/垫圈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Conor、  

    我同意克莱门斯的回答。 请告诉我们是否可以提供进一步的帮助。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    请对 OPA541使用以下指南、它位于与 OPA549相同的安装封装中。  

    当今市场上有许多热传导材料、这些材料的性能与过去的硅焊盘类似。 这些材料具有一定的肖氏硬度计额定值、因此您需要注意  温度选项卡不会过大。  从过去的调查,我记得我被告知10-12 ft/lb 为-220英尺。 后10是下降的回报和扭曲的选项卡和开裂环氧的可能性...  

     拧紧这些螺钉时、请轻轻操作。 第一次达到目标设置时、假设8-10英尺/磅、然后停止。 如果再次检查扭矩、则扭矩会由于这些材料的聚合物性质而再次发生变化。   

    e2e.ti.com/.../7875.OPA549-Mounting-Recommendations-_2800_1_2900_.pdf

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德