请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA541 主题中讨论的其他器件: OPA549
您好!
我正在考虑使用下图红色框架中的孔来安装运算放大器 OPA541。
可以使用 M3螺钉进行安装、如果您能告诉我拧紧扭矩、我将不胜感激。

谢谢。
科诺
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Conor:
请对 OPA541使用以下指南、它位于与 OPA549相同的安装封装中。
当今市场上有许多热传导材料、这些材料的性能与过去的硅焊盘类似。 这些材料具有一定的肖氏硬度计额定值、因此您需要注意 温度选项卡不会过大。 从过去的调查,我记得我被告知10-12 ft/lb 为-220英尺。 后10是下降的回报和扭曲的选项卡和开裂环氧的可能性...
拧紧这些螺钉时、请轻轻操作。 第一次达到目标设置时、假设8-10英尺/磅、然后停止。 如果再次检查扭矩、则扭矩会由于这些材料的聚合物性质而再次发生变化。
e2e.ti.com/.../7875.OPA549-Mounting-Recommendations-_2800_1_2900_.pdf
如果您有其他问题、请告知我们。
此致!
雷蒙德