This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH2121:LMH2121:最小输出 DET 电压

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1325420/lmh2121-lmh2121-minimum-output-det-voltage

器件型号:LMH2121

大家好、

我正在跟进下面的 e2s 帖子。  

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1312832/lmh2121-minimum-output-det-voltage

当没有射频输入信号时、它们预计最小输出电压将如下所示。 但是、您可以看到波形(CH1)、输出电压超过30mV、这是最大值。  因此、他们为什么要提问并需要您的建议/建议。 EVM 用于此评估。 您能支持吗?

此致、

高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    对此有何评论?

    此致、

    高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takahashi-San:

       输入是否端接至50欧姆? 我建议使用50欧姆的端接电阻并再次检查波形。

    此致、

    赫鲁迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 HruDay-San:

     这是使用50Ω 端接时的波形。

    此致、

    藤泽裕纪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujisawa-San、

      我将对其进行测量、并很快与您联系。

    此致、

    赫鲁迪