请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMH6521 大家好!
我有一个带有此特定 IC (不可变)的应用、但只应使用这两个通道中的一个通道(A)。 我在数据表中搜索了如何将未使用的通道 B 连接到输入端 B0...B5、LATB、所以它不会摆动或影响另一个通道 A。
我发现、输入在内部偏置为2.5V、输出偏置为接地。 那么、这意味着、我可以使它们悬空? 或者是否建议使用大约 xxx k Ω 的电阻器将它们绑定到特定的电压电平? 对于 B0...B5、我认为 GND 连接良好、对于 LATB 引脚也是如此?
还有其他需要考虑的因素吗?
提前感谢。
菲利普