This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6521:如果仅使用通道 A、如何连接通道 B?

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1333653/lmh6521-how-to-connect-channel-b-if-only-channel-a-is-used

器件型号:LMH6521

大家好!

我有一个带有此特定 IC (不可变)的应用、但只应使用这两个通道中的一个通道(A)。 我在数据表中搜索了如何将未使用的通道 B 连接到输入端 B0...B5、LATB、所以它不会摆动或影响另一个通道 A。  

我发现、输入在内部偏置为2.5V、输出偏置为接地。 那么、这意味着、我可以使它们悬空? 或者是否建议使用大约 xxx k Ω 的电阻器将它们绑定到特定的电压电平? 对于 B0...B5、我认为 GND 连接良好、对于 LATB 引脚也是如此?

还有其他需要考虑的因素吗?

提前感谢。

菲利普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Phillip、

       由于通道 B 未使用、因此我要通过将 ENB 引脚拉至 GND 来禁用通道 B。 这将减少功耗。 您可以使通道 B 的输入和输出保持悬空。 B0...B5、LATB 可被连接至 GND。

    此致、

    赫鲁迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hruday:

    感谢您的确认。

    此致
    菲利普