请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THS4551 团队好,
我的客户计划使用 THS4551将单端信号转换为差分信号、以到达 ADC 的输入端。 他们的预期增益为1V/V、因此他们计划像电压跟随器的原理图那样设计 THS4551。
原理图如下所示。 恐怕全差动放大器不能这样设计、它与数据表中推荐的原理图不同。 因此,我想要求你的 adicve。
我是否可以仅按照以下原理图将 THS4551设置为电压跟随器? 如果没有、您能否解释原因?

谢谢。
Br、
制造商