Other Parts Discussed in Thread: INA226
我正在尝试使用此 IC 来测量2uA 到20 mA 的值。 分流电阻值应该是多少? 如何确定比例缩放寄存器值? CAL = 0.00512 / CURRENT_LSB * R_shunt。
这些值是如何确定的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Abhishek:
我们提供了分流电阻器的选择指南、您可以在本 TIPL 视频中找到这些指南: https://www.ti.com/video/6076324596001。至于选择 CAL 寄存器、您需要知道计算 CURRENT_LSB 的最大预期电流、然后将其代回 CAL 计算:

如果您还有任何问题、敬请告知!
此致!
穆罕默
德尊敬的 Abhishek:
RSHUNT 值仍然相关、因为它用于计算正确的 CAL 寄存器。 您可以使用分流电阻器更大限度地提高分流寄存器的分辨率。
对于我的电流检测应用,我尝试使用 INA226 来测量10mA 峰值。 平均电流为5uA。 绝对最大电流-浪涌电流-为300 mA、但我对监控绝对最大电流不感兴趣。 [/报价]在这种情况下 、您可以设置最大10mA 电流、但10mA 以上的任何值都将在 CURRENT 寄存器中读取为10mA。 理论上、您可以检查分流寄存器、前提是它超过了一个特定的值、只要它不会饱和。 我们有专门用于开始使用数字电源监控器的工具和应用手册、可帮助:
https://www.ti.com/lit/an/sboa511a/sboa511a.pdf
此致!
穆罕默
德