This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:电流测量

Guru**** 2573685 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1333417/ina226-current-measurement

器件型号:INA226

我正在尝试使用此 IC 来测量2uA 到20 mA 的值。 分流电阻值应该是多少? 如何确定比例缩放寄存器值? CAL = 0.00512 / CURRENT_LSB * R_shunt。  

这些值是如何确定的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:  

    我们提供了分流电阻器的选择指南、您可以在本 TIPL 视频中找到这些指南: https://www.ti.com/video/6076324596001。至于选择 CAL 寄存器、您需要知道计算 CURRENT_LSB 的最大预期电流、然后将其代回 CAL 计算:  

    如果您还有任何问题、敬请告知!

    此致!

    穆罕默 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想这是个困惑的问题。 这是否意味着只要我使 CAL 寄存器值正确、R_shunt 的值就无关紧要?  

    在电流检测应用中、我尝试使用 INA226 来测量10mA 峰值。 平均电流为5uA。 绝对最大电流-浪涌电流-为300 mA、但我对监控绝对最大电流不感兴趣。  

    在这种情况下、R_shunt 的值应该是多少? 我如何确定它?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:  

    RSHUNT 值仍然相关、因为它用于计算正确的 CAL 寄存器。 您可以使用分流电阻器更大限度地提高分流寄存器的分辨率。  

    对于我的电流检测应用,我尝试使用 INA226 来测量10mA 峰值。 平均电流为5uA。 绝对最大电流-浪涌电流-为300 mA、但我对监控绝对最大电流不感兴趣。  [/报价]

    在这种情况下 、您可以设置最大10mA 电流、但10mA 以上的任何值都将在 CURRENT 寄存器中读取为10mA。 理论上、您可以检查分流寄存器、前提是它超过了一个特定的值、只要它不会饱和。 我们有专门用于开始使用数字电源监控器的工具和应用手册、可帮助:  

    https://www.ti.com/lit/an/sboa511a/sboa511a.pdf

    www.ti.com/.../SBOR021

     此致!

    穆罕默