This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF802:有关输入钳位二极管100 mA 电流限制的阐述。

Guru**** 2855850 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1331916/buf802-clarification-for-input-clamping-diode-100-ma-current-limit

器件型号:BUF802

我们在 CL 模式下使用 BUF802、如数据表(March2022)图所示。 9-6 +/-6V (50欧姆),我想知道 我们可以在输入处应用多少功率/电压来达到此100 mA? 使用一个30欧姆的电阻器来限制路径中的电流。 例如、对于100 MHz 处的信号、我估计该限值约为+30 dBm (10.94V 峰值 或7.7V RMS)、它是否是正确的估算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SuperGDx:

    我可以为您查看这些信息。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SuperGDx:

    根据我对您的问题的理解、您希望确定可以在 BUF802输入端施加的最大功率/电压是多少?  是这样吗?

    从功能方框图中、您可以看到默认输入限值由内部钳位二极管通过 CLH 和 CLL 进行设置。  由于您没有提供外部二极管或外部信号来设置 CLH 和 CLL、因此此电源基准钳位限值是您的默认值。

    您是否专门问了如何将器件推动到其输入引脚上的100mA 钳位限制?  或者您是否正在尝试检查您提出的信号是否会违反此输入限制绝对最大额定值?

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    是的、达到电路数据表(2022年3月)中100 mA 限值的最大输入功率是多少(图9-6 CL 模式+/-6V 50欧姆)?

    我  询问 如何将器件推动到输入引脚上的100mA 钳位限制。

    谢谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SuperGDx:

    我很期待听到团队关于最大输入功率的反馈。  我现在更好地理解您打算推动器件在100mA 处钳位。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、也许我是唯一一位寻求此答案的客户、我不想要求您的团队付出太多的努力。

    我用我的 EVB 做了一些测试(章节"独立配置"),略有修改,使它更接近"复合配置"。

    我的估算 值是+30dBm、我测得的值是+32.9dBm、比预测的值高出+2.9dBm、能够让这些二极管通过100 mA (RMS)。

    您还可以将消息传递给您的团队、该 BUF802器件性能非常好。

    此致、

    超级 GDx  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Super GDX,

    我很高兴听到您使用评估板找到结果。  只是确认一下、您在没有精密放大器的情况下在 BUF 模式下测试了 BUF802的输入结构和钳位?

    您使用了什么输入信号类型和源仪器?

    从您分享的数据来看、我没有异议;BUF802的表现符合预期。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    请参阅随附的图像 以回答 您的问题。 您可以看到对 EVB 电路所做的更改以红色突出显示。

    您还可以看到测试设备设置、信号100MHz 正弦波放大、滤波器使信号几乎完美地衰减谐波。

    此致、

    超级 GDx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SuperGDx:

    感谢您的全面回答。

    此致!

    亚历克